This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:增加耳机音量

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/923316/tlv320dac3100-increase-headphone-volume

器件型号:TLV320DAC3100

尊敬的音频团队:

我的客户使用 TLV320DAC3100来驱动耳机。 他们收到了提高产量的询问。 除了 更改音量控制 D6-D0寄存器之外、我们还可以调整任何旋钮来增大输出音量吗?

在 HPVDD 中上升到3.6V 最大值是否会在这里有所帮助? 数据表中的图4-8显示、在-60dB 的 THD+N 下、3.6V 电源电压为~70mW、而3.3电压为60mW。

谢谢、

簧片  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reed、

    下面列出了与耳机驱动器输出音量增量相关的寄存器:

    -第0页/寄存器65-66

    -第1页/寄存器40

    关于 HPVDD 级别、您的假设是正确的。 具有更高的 HPVDD 电平可以通过更好的 THD+N 电平实现更高的输出功率。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.