This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:关于用于单端输入

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4202, PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922961/pcm4202-about-use-for-single-end-input

器件型号:PCM4202
主题中讨论的其他器件: PCM1861

您好!

 关于 PCM4202、我的客户正在提出一个问题。

它们将从 AK5359替换为 PCM4202。

AK5359是单端输入、但 PCM4202是差分输入。

(问题)

PCM4202是否可以用于单端输入?

(VIN-(L/R)连接至 AGND,VCOM (L/R)未连接。)

他们认为问题如下。

・满量程减少到一半。

・对共模噪声的影响更大。

是否存在其他问题或疑虑?

 

由于更换了设备,它们无法添加输入缓冲器,匹配的设备将仅为 PCM4202。

(24位/FS:192K、硬件控制)

是否有其他推荐器件(单端输入)可供替换?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    不应像您所描述的那样驱动 PCM4202单端。 该器件必须保持 VCOM 上的共模输入、并且驱动器会对输入进行偏置、以匹配输入在内部偏置到的 VCOM 电压。  

    也许您可以帮助我了解他们为什么要迁移到 PCM4202、以及他们为什么无法添加缓冲区? PCM4202是一款性能比 AK5359高得多的器件、因此、如果他们想要将其用作性能升级、则需要确保正确驱动输入以查看性能优势。  

    如果他们不需要 PCM4202的性能水平、那么我认为 PCM1861是一个不错的选择。 这也是硬件控制的 ADC、支持24位192kHz 工作频率、SNR 为110dB、具有单端输入。 有一个 PGA 输入级、因此无需在输入上使用驱动器!

    最棒的

    Zak