This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:在单声道扬声器驱动器上连接两个扬声器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/906154/tlv320aic3120-connecting-two-speakers-at-the-mono-speaker-driver

器件型号:TLV320AIC3120

大家好、

TLV320AIC3120能否在其单声道扬声器驱动器上支持两个并联的8 Ω 扬声器? 数据表显示、它可以支持4 Ω 扬声器、因此我认为它应该在理论上正常工作。 但我不确定是否存在任何潜在风险?

谢谢。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊  

    这不应该是一个问题。

    -Steve Wilson