This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:TLV320ADC5140的最大数量是多少?

Guru**** 2529370 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922966/tlv320adc5140-what-s-the-maximum-number-of-tlv320adc5140-can-be-used-together

器件型号:TLV320ADC5140

您好、先生、  

我是否可以问、TLV320ADC5140的最大数量是多少? 是4吗? 如果是、这是否意味着最大模拟输入可以是16、最大数字输入可以是32? 我是否也可以问限制使用的 TLV320ADC5140最大数量的原因?  

如果4个 TLV320ADC5140与使用的数字 MIC 和 TDM 模式搭配使用、DOUT 的输出将如何显示?

感谢您提前回复。

此致、

Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    我想您可以查看我们的应用手册、该应用手册介绍了如何共享 TLV320ADC5140的音频和控制总线、网址为 :https://www.ti.com/lit/an/sbaa383b/sbaa383b.pdf?ts=1594828408839&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320ADC5140

    总之、如果您使用 I2C 配置器件、则控制总线仅限于4个器件、因为有2个地址引脚允许4个唯一的 I2C 地址。 不过、如果您使用 SPI、那么只要您的主机上有足够的 GPIO 来控制选择引脚、就可以在同一总线上使用更多器件。

    在音频总线上、该器件在技术上在单根总线上最多支持64个通道的数据、采样率和字长会受到一些限制、具体取决于您实际需要多少个通道。

    最棒的

    Zak