This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5614LA:TAS5614LAEVM

Guru**** 2639415 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5614LA, TAS5614, TAS5624ADDVEVM, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905161/tas5614la-tas5614laevm

器件型号:TAS5614LA
主题中讨论的其他器件: TAS5614TAS5624ADDVEVMTAS3251

您好!

我的客户要求评估 TAS5614LA。

但是我找不到 EVM、它不是什么?

如果是、是否有任何好的评估解决方案?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、  

    我们似乎有 一个用于该器件的 IBIS 模型。  

    客户的要求是什么? 也许我们能够建议一个具有可用 EVM 的替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caro-San、

    他们的要求是在实际电路板上进行评估。

    这是否意味着我们无法获取 TAS5614LAEVM?

    如果是、是否有任何 EVM 可以实现具有引脚兼容性的 TAS5614?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caro-San、

    是否已在 TAS5624ADDVEVM 上评估了 TAS5614LA?

    它看起来是引脚兼容的。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko、

    TAS5624ADDVEVM 可以评估 TAS5614LA。

    但是、对于客户的新设计、强烈建议您提示使用我们的新器件 TAS3251。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和 San、

    感谢你的帮助。

    您不推荐 TAS5614LA 的原因是什么?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    TAS5614LA 是上一代高功率器件、参考材料更少、因此很难提供详细的技术支持。

    此致、

    Matthew