This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编解码器器件建议

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/923001/codec-device-recommendation

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3262

大家好、

我的客户需要一个具有两个 I2S (或 PCM 或 Soundwire)输入的编解码器、支持三个 MIC 和两个扬声器。 我们是否有合适的器件来满足客户的要求?

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我们提供的有限产品系列可满足以下列出的大多数要求:

    MIC 输入: 3xMIC

    ASI 输入: 2 x I2S

    扬声器输出: 2x

    TLV320AIC3262具有多条 ASI 总线、两个集成8Ω 1.7W 扬声器驱动器、支持连接3个以上的麦克风。  需要注意的是、它是一款立体声(2通道) ADC 器件、虽然您可以在3个不同的麦克风之间连接和多路复用器、但只能同时进行两次单独的 ADC 采集、因此您无法同时单独捕获全部3个麦克风。