This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:192kHz 立体声音频输入和48kHz 的 miniDSP 平均值

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905751/tlv320aic3254-192khz-stereo-audio-input-and-minidsp-average-to-48khz

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3262

您好!

能否以192kHz 的频率对差分立体声输入进行采样?

使用 miniDSP 将样本平均低至48kHz 并在 I2S 中输出?

ADC 分辨率是24位吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我想您将需要一个采样率转换器、该转换器不包含在 TLV320AIC325x 器件中。  查看 TLV320AIC3262或3263/3268、其中包含所需的采样率转换块。