This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2EVM:根据 TPA6130A2的规范、当输入一个单端时、LEFTINM 和 RIGHTINM 端应连接到电容作为输入当输入一个单端时、LEFTINP 和 RIGHTINP 端将电容连接到

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2, TPA6130A2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905583/tpa6130a2evm-according-to-the-specification-of-tpa6130a2-when-a-single-end-is-entered-the-leftinm-and-rightinm-ends-should-be-attached-to-the-capacitance-as-the-input-when-a-single-end-is-entered-the-leftinp-and-rightinp-ends

器件型号:TPA6130A2EVM
主题中讨论的其他器件:TPA6130A2

根据 TPA6130A2的规格、
当输入单个端点时、
LEFTINM 和 RIGHTINM 端应连接到作为输入的电容上
当输入单个端点时、
LEFTINP 和 RIGHTINP 端将电容连接到 GND
TPA6130A2EVM 恰恰相反。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果  将 LEFTINM/RIGHTINM 或 LEFTINP/RIGHTINP 连接到电容器并接地、TPA6130A2在单端模式下工作正常。 我要说的是、与建议的连接相比、EVM 单端连接会产生反相输出波形。 但出于可闻目的、这没有任何差异。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.