This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:如何使用左对齐数据启动

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904965/tas5825m-how-to-startup-with-left-justified-data

器件型号:TAS5825M

大家好、

TAS5825M 数据表中的启动过程可在标准 I2S 接口下工作。 我想知道如何使用左对齐数据启动? 如果您可以共享更好的配置代码、谢谢。

BR。  

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiky、  

    您是否正在使用 TAS5825M? PPC3 GUI 会自动为您执行此操作。

    如果没有、您可以共享您的配置吗?

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    我了解 PPC3并经常使用。 但我需要使用多个命令以左对齐方式启动 TAS5825M。 谢谢。

    BR。

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    TAS5825M 具有寄存器0 / PAGE 0/0x33来配置 I2S 格式。 可以尝试一下吗?

    BR

    Alix Wan。