This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:四速率模式下的单速率或双速率

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922537/pcm4202-single-or-dual-rate-in-quad-rate-mode

器件型号:PCM4202

PCM4202可在3种采样模式下运行:单速率、双速率和四速率。

  • 单速率--高达54KHz
  • 双速率---- 54Khz-108KHz
  • 四速率-- 108KHz 至216KHz

有3个引脚 FS0、1和2决定了采样模式。 在我的电流设计中、我在这些引脚上有电阻器搭接、以将其上拉或下拉。 我没有将它们连接到我们的 CPU、而 CPU 将为我们提供动态控制。

我是否可以设置引脚、例如四路速率(永久)、并且仍然能够使用所有采样频率(11kHz、22kHz、44KHz…。一直到216KHz)? 如果不是、是否有其他方法来实现该目的?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这种实现方式不起作用、因为器件实际上会根据采样模式设置更改过采样率和抽取滤波器。 您将注意到、尝试在四倍速率模式下以48kHz 的频率运行会导致大量带内噪声、具体取决于您的 MCLK/FCLK 比率。

    如果您希望显著改变采样率、则需要更改 FSX 引脚和时钟的状态、并启动器件复位。 如果您需要这种动态功能、我认为没有办法避免通过 CPU 控制这种情况。

    最棒的

    Zak