This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:PPS 框架问题

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911892/tlv320adc3101-pps-framework-issue

器件型号:TLV320ADC3101

尊敬的专家:

我想提出有关缴费灵架构的问题,我对抽取率的问题感到很困惑。  

  1. 如果我选择4倍求和框架、这是否意味着采样的结果将是4倍抽取率?
  2. 此参数的用途是什么?  如果我更改为 reg22的16、结果是否为16倍抽取?
  3. AOSR 与抽取率之间的关系是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wxyxiangyang、  

    内部抽取/下采样使用硬件 CIC 滤波器+软件抽取滤波器。 两个块都将抽取。 对于96k 及更低电压、CIC 滤波器的抽取率为32x。  对于96k、抽取滤波器将为2倍、对于8K-48K、将为4倍。  

    2. ADC3101没有支持的用于16倍抽取的框架。

    AGSR 是 CIC 抽取和软件抽取滤波器的乘积、因此在本例中 CIC 抽取= 32且软件抽取= 4、因此结果为128。  

    此致、

    -Steve Wilson