This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4838:关断操作和钽电容器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4952, LM4838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922344/lm4838-about-shutdown-operation-and-tantalum-capacitor

器件型号:LM4838
主题中讨论的其他器件:LM4952

大家好、

我正在使用 LM4952设计电路、我有两个问题。

关断操作期间的噼啪噪声
如果在没有信号输入的情况下关断操作被关闭→ON 或 ON→OFF、是否会产生噼啪噪声? (电路配置假定数据表中的图2。)
此外、如果发生这种情况、是否有办法降低噼啪噪声?

关于钽电容器
数据表 P.13指出"不要用陶瓷电容器代替钽电容器。 这样做可能会导致振荡。" 由于禁止使用钽电容器、是否有任何方法可替代钽电容器? 尽管它是一个单独的器件、但下面的查询指出、可以通过安装一个与陶瓷转换器串联的电阻器来替代它。
https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/701040/2597783?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM4952#2597783

使用该器件、可以通过提高 ESR 来解决相同的问题。 在识别方面是否没有问题? 在这种情况下、建议的电阻值是多少?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    下面我将对您的问题添加一些意见:

    1. 如数据表中所述、噼啪噪声受多种因素影响、您必须特别考虑旁路电容器。 杂音主要是由输入信号之间的不匹配引起的、在上电和断电期间、信号路径中电容器的充电/放电会受到布局、器件阻抗和电阻器的影响。
    2. LM4952很可能与 LM4838相同。 遗憾的是、这些旧的传统器件很难支持、因为我们无法使用任何评估板、您可以通过放置陶瓷电容器和增加串联电阻来尝试。 遗憾的是、与 LM4838相同、我们没有针对 LM4952的建议电阻值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器