This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:配置寄存器后的0x76值为0x00

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911484/tlv320adc5140-the-value-of-0x76-after-the-register-is-configured-is-0x00

器件型号:TLV320ADC5140

您好!

  

我调试了 TLV320ADC5140的芯片、在软件配置寄存器0x76之后、

该寄存器在,状态时仍然为0x00 μ s。

AVDD 为3.3V、IOVDD 为1.8V、 所有其他电压均正常。

我是否可以问其他地方需要注意什么? 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周俊

    您是否正在激活设备?  

    EVM 应用的右上角应与此类似。

    此致、

    -Steve Wilson