This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:数字麦克风和 ADC 是否互斥?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911572/tlv320aic3106-are-digital-microphone-and-adc-mutually-exclusive

器件型号:TLV320AIC3106

我想验证我们不能同时使用模拟源和数字麦克风。

我在 AIC3106数据表的第11.3.9节第3段最后一句中看到了这一点:

'当启用数字麦克风模式时、两个 ADC 都不能用于数字化模拟输入。'

看起来很清楚、但我想非常确定我正在正确读取、您要么是所有数字输入、要么是所有模拟输入、但您不能是另一半。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将一个 ADC 用于 DMIC、将另一个用于模拟麦克风。 我觉得数据表措辞不好、也就是说、如果将一个 DMIC 连接到一个 ADC、那么该 ADC 就不能用于模拟数字化。

    我希望这有助于添加一些澄清!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按 ADC、您的意思是指模拟输入路由到的右/左 ADC?

    用于选择数字麦克风而不是模拟线路之一的寄存器-它是 reg 107"ADC 抽取滤波器配置"吗? 如果您不是通过这种方式选择数字麦克风、则使用什么寄存器?