This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:PCM5100A 3线 I2S

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922685/pcm5100a-pcm5100a-3-wire-i2s

器件型号:PCM5100A

您好、先生、

如果我们使用 PCM5100A 的3线 I2S、如何设置 SCK (引脚12)、悬空或...?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我建议您将 SCK 引脚连接到 GND。  如果 I2S 速率足够快、您还可以将 BCK 连接到 SCK、但它需要 BCK 速度足够快。

    谢谢、

    Paul