This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:MICDET 检测电压

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256, TLV320AIC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904778/tlv320aic3100-micdet-detection-voltages

器件型号:TLV320AIC3100
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3256

AIC3100和 AIC3256的数据表对 MICDET 函数的内容非常模糊:  

"TLV320AIC3256不仅检测到耳机插入事件、还能够区分插入的不同耳机、例如立体声耳机或蜂窝式耳机。 在头戴式耳机检测事件之后、用户可以读取第0页、寄存器67、D (6:5)以确定插入的耳机类型。"

根据我可以拼接的结果、第 0页、寄存器67、D (6:5)包含 MICDET 引脚上存在的电压的非常粗略的数字表示。  由于未提供有关电压范围或任何阈值电压的信息、因此无法判断是否可靠检测到给定的麦克风(似乎假定了驻极体类型的输出)。  我有一位客户希望获得一些保证、"看、您的原型可以与其中一个芯片和您测试过的一个耳机配合使用、您还需要什么?"  我是一名负责任的工程师、希望对我的设计建议更加放心。 我只能假定来自耳机麦克风上拉/负载电阻器的电流会导致直流电压降至与"存在驻极体麦克风"对应的某个电平、如果电压与 MICBIAS 相同、则不存在麦克风(开路)。 现在、我将进一步猜测并说、在低得多的电压下、它可能会确定它看到的是动态麦克风的 DCR。  我不明白为什么这些阈值电压的规格被认为是微不足道的、以至于不将它们包含在文献中。 作者似乎对所有数字滤波器和每个小功能都感到非常自豪... 适用于逐页打印。

请帮助!

Bill Whitlock (很明显、我是一名模拟设计工程师)

音频工程学会终身会员和自由职业顾问、加利福尼亚州 Ventura、engineer_bill@verizon.net

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    耳机检测功能应与 AIC310x 设备相同。  有一份应用报告应该为您提供一些相关信息。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发现-我本来不知道从哪里开始寻找(也许可以改进)。  我认为这将允许我进行计算、以确保可靠运行。 我的客户端使用的是基础 TLV320AIC3100、它没有"HPCOM"引脚、但这并不重要、因为我们是交流耦合耳机输出。

    再次感谢、

    Bill Whitlock

    Whitlock 咨询