This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:2018 iPad Pro 兼容性

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C, PCM2904, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905086/pcm2903c-2018-ipad-pro-compatibility

器件型号:PCM2903C
主题中讨论的其他器件: PCM2904PCM2912A

您好!

我们的设计需要使用2018年 iPad Pro USB 连接和使用 DAC 获取线路输出/耳机音频。 我们最初的 PCM2903C 和 PCM2904原型适用于 iPad 的 iTunes、YouTube 和一些各种游戏。  我们成功地通过耳机或外部扬声器获得音频。

当我们尝试使用 Skype、FaceTime 或 Cisco WebEx 时、会出现问题。  在这些情况下、iPad 音频默认为自己的内部扬声器。

1.您是否有使用 PCM29XX 或 PCM27XX 芯片与2018 iPad Pro 或这些视频呼叫应用的经验?

2.您认为这可能与 ipad iOS 本身不兼容、还是仅与 Skype/FaceTime/WebEx 应用程序不兼容?

3. TI 是否有已知可与 iPhone 或 iPad facetime/Skype/WebEx 应用配合使用的任何替代 USB DAC 器件?

感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个听起来很奇怪的问题。   

    1) 不、我们没有。  虽然该器件仍然很受欢迎、并且仍能在我们听到客户使用的现代平台上正常工作、但它的设计比 iPad 和现代视频呼叫应用稍早一些、因此在发布时未对其兼容性进行测试。

    2)  这听起来像是 iPad 中发生了一些内部路由、迫使这些视频呼叫应用路由到内部电路。  耳机输出是否在这些程序中显示为除内置扬声器之外的输出选项、或者是否无法被平板电脑识别?

    3)  如上所述,这些设备通常与现代系统配合使用,我实际上使用其中一个 EVM 作为我工作计算机上的耳机驱动程序,因为它听起来比内部驱动程序要好:)。  这是一台 Win10 PC、适用于所有应用程序。我知道这不是最有用的信息、但我想确认该器件仍在其他平台中成功使用、您也可以让它与您的配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速响应 Collin!

    在这些特定的视频呼叫应用中、我甚至没有选择"USB 音频编解码器"的选项。  就像 iPad 版本的应用程序无法识别此部件。  我在 Windows 10 PC 版本的 WebEx 上没有此问题。 我可以正确选择编解码器作为音频输出、而不是 PC 扬声器。  我的理论是、这是这些特定 iPad 应用程序中的一种不兼容的情况。  PCM 编解码器在 Zoom iPad 应用程序中正常工作。

    除了 PCM29XX 系列之外、TI 是否有任何新器件可直接从 USB 连接到耳机/线路级音频、我可以使用这些 iPad 应用进行尝试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的其他信息、它听起来像是最终产品或应用内部的东西。

    我相信该系列的最新版本是 PCM2912A、这是一个可选的版本、但其配置与 PCM2903C 不完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我将研究该部分。

    TI 生产的 PCM29XX 或 PCM27XX 的 USB DAC 替代产品是否有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    不可以、PCM29xx 和 PCM27xx 系列中的器件都是我们为该系列产品准备的。