This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:如何设置 TLV320AIC3101寄存器来滤除噪声和抑制回波

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911644/tlv320aic3101-how-do-set-the-tlv320aic3101-register-to-filter-noise-and-suppress-echo

器件型号:TLV320AIC3101

插入或拔出耳机时会发出很大的噪音。语音内部通信有回声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能给我一些有关您的应用的详细信息吗? 您使用的是定制板还是评估 EVM?

    有许多原因会导致系统中产生噪声。 两个示例可能是 ASI 或 PLL 可能针对应用程序配置不当。 AIC3101没有可编程 miniDSP、因此没有任何回波消除功能。  

    以下内容将非常有助于提供进一步的帮助:

    -原理图

    -完整的寄存器转储

    - BCLK、WCLK、DIN/DOUT 的示波器截图

    -请提供所需的采样频率

    此致、

    Aaron