This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4808:PCM1773和 LM4804之间的 RC 滤波器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1773, LM4808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905230/lm4808-rc-filter-between-pcm1773-and-lm4804

器件型号:LM4808
主题中讨论的其他器件:LM4804、PCM1773

大家好、

 我的客户将有一个使用 PCM1773和 LM4804的项目。 PCM1773需要 LPF、LM4804前面有 HPF。 我们能否编辑一个新的滤波器来组合两个 RC 电路(带通?) 还有任何建议吗? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们的团队将查看此 e2e 主题并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您可以使用建议的电路/元件、并且仅使用一对交流耦合电容器、我建议为 LM4808使用输入耦合电容器。 下面的捕获显示了一条建议。

    关于输出端的 LPF、您可以针对~30kHz 截止频率使用 R=100和 C=0.047uF。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器