This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:2.1输出和输入配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911638/tpa3255evm-2-1-output-and-input-configuration

器件型号:TPA3255EVM

您好!

我已经阅读了快速入门指南和用户指南、但仍然对2.1配置(左侧和右侧电源、单端和超低音扬声器 BTL)的连接感到困惑。

我的问题是:

1.我是否需要为低音炮声道(0.1)提供单独的输入?  用户手册似乎暗示了这一点。  我看到它显示左向输入 C、右向输入 D。 但它显示 "对于单端低音炮(单声道)输入、将 RCA 公插孔连接到 RCA 插孔输入 A/AB (红色)、并将 J4跳线位置设置为 SE。 •对于差分低音炮(单声道)输入、将正 RCA 公插孔连接到母 RCA 插孔输入 A/AB (红色)、并将负 RCA 公插孔连接到母 RCA 插孔输入 B (黄色)、并将 J4跳线位置设置为 DIFF。'    我只有来自我的源的左右输出。

2. 用户手册说:"TPA3255EVM 上的单端输入设置只能用于具有输出配置 BTL 或 PBTL 的通道、不能用于 SE"。 因此、在2.1配置中、这是否意味着我无法使用单端输入、因为我的左侧和右侧输出是单端输出?   

3. 如果我使用差分输入、这是否意味着为左右两侧分别输入一根平衡电缆(TRS 或 XLR)?   我如何连接它、只有 RCA 输入?   

4. 对于我的 L 和 R 扬声器输出、用户手册明确了连接扬声器正极导线的位置。   我是否在输出部分中间的黑色接地端子处连接每个扬声器的底片?  它们连接了哪一个还是哪一个很重要?

感谢您的帮助!!
Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    通常、超低音扬声器的输入与(L+R)/2混合。 为了实现这一点、如果您只有来自前级 DAC 的 L/R 输出、则可能需要使用运算放大器构建模拟混频器。 它类似于 模拟加法器。  

    不需要、对于2.1模式、您将需要使用2xSE 输入。 实际上、用户指南说明有点棘手。 EVM 上有单端->差动转换电路。 J4/J19用于进行切换。 如果将它们设置为 SE 位置,则 SE->DIFF 转换电路将处于激活状态。 例如、INPUTB 将是补码信号、源自 INPUTA。 如果要使用2*SE 输入,则必须将 J4/J19设置为 DIFF 位置,以便从 INPUTA->INA、INPUTB->INB 直接连接。

    3.您可以将平衡电缆(-)连接至 RCA-GND,将平衡电缆(+)连接至 RCA-Signal。

    4、负电压应通过大容量电容连接到 PGND。 请参阅数据表上的图39。 EVM 上的 PGND 全部连接在一起。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sam 的回复。  请按上述帖子的相对顺序确认更多内容...

     那么、我需要以一种或另一种方式为我的子系统提供单独的输入?  

    2. 好的、我觉得我明白了。  但在2.1模式下、我的 SE 输入将进入输入 C (L)和输入 D (R)、我将跳线设置为差分模式。  对吧?

    (然后、我需要为 A/B 中的子项提供单独的输入?)。   

    3. 现在我很困惑,我没有看到 RCA 接地或 RCA 信号的任何连接。   

    我 要使用多大尺寸的电容器?  

    非常感谢!

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    1.是的,您需要为低音炮提供专用输入。  

    2.正确。

    3、引脚1表示 RCA 信号、引脚2/3表示接地。 请参阅用户指南上的 EVM 原理图。

    嗯、EVM 已经填充了这些电容器。 您需要做的是取下 J24/25 (电流分流器)。

    谢谢!

    此致、

    Sam