This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:电压低于5.5V 的升压旁路

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922547/tas2563-boost-bypass-with-voltages-under-5-5v

器件型号:TAS2563

TAS2563支持、

对于使用5V 外部 PVDD 电源的应用、以下引脚能否全部连接在一起?

VBAT

软件

VBST

PVDD

数据表显示 VBAT 和 SW 已连接、然后在这里参考的常见问题解答帖子显示了 VBAT 和 SW 未连接。  我认为这是因为该帖子针对 PVDD 和 SW 电压超过5.5V 的应用提供了建议。  可以确认吗?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    要使用外部 PVDD、VBAT 和 SW 实际上应该被"打开"。 这是数据表中的错误、应在下一版中进行修复。  

    对于5V VBAT 和 PVDD、不建议同时"短接"。 根据过去的应用测试、我们建议在为 PVDD 供电之前先为 VBAT 供电。 但是、根据应用原理图、VBST 和 PVDD 可以短路  

    此致、

    金高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    我将与您脱机联系。

    谢谢、

    Darren