This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M -组切换命令寄存器0x50的用途是什么

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903999/tas5731m-tas5731m---what-is-the-purpose-of-bank-switching-command-register-0x50

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件: TAS5731

尊敬的先生:

组切换命令寄存器0x50似乎表示我可以为不同的采样率选择不同的组。

可以为这些不同的组分配哪些参数?

例如、对于不同的采样率、我可以有3组不同的 EQ 参数吗?  

这意味着、如果每个采样率有5个 Biquad EQ、我可以在 TAS5731M 的存储器中存储5x3个 Biquad 参数?

此致、

CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

           您只能针对 不同采样率使用一组 EQ 参数、该参数位于 TAS5731 GUI 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。