This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5614LA:频率与振幅特性间的关系

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5614LA, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922592/tas5614la-frequency-vs-amplitude-characteristics

器件型号:TAS5614LA
主题中讨论的其他器件: TAS5548

您好!

我的客户正在评估 TAS5614LA 和 TAS5548。

当它们使用正弦波检查频率扫描时、幅值在17kHz 时会大幅下降。

他们尚未将原因分开、您是否曾看到类似的症状?

或者、我想知道频率与振幅间的关系特性、它是否在15kHz 和20kHz 之间保持平坦。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出滤波器中的 L/C 参数是什么? 正在加载?

    高频衰减的最常见原因是 LC 截止频率太低。

    谢谢!

    此致、

    Sam