This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:PGA 本底噪声

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/910222/tlv320adc3101-pga-noise-floor

器件型号:TLV320ADC3101

您好!

我们的客户开始了 TLV320ADC3101评估、以便将其用于新项目。

他们对 PGA 前端的本底噪声也有同样的好奇心。

 

通过将输入源阻抗从100欧姆增加到2.2欧姆、它们在+20dB PGA 增益下看到了12dB 的本底噪声降级、如红色和蓝色图所示。 ADC3101 SNR 仅在短路输入条件下指定、但在实际的2.2KR 偏置 ECM 输入源应用中、是否有任何方法可改善本底噪声?

 

 


 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochi、  

    您能否重新发布您的图像? 我没有看到这种情况。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请查找所附数据。

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    是否有任何更新、或者 您是否已就此 事与 TIJ K.T 沟通过?

    这是他 在 TLV320ADC3101上要求输入电容值的同一个项目。

    此致、

    Mochizuki