请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 尊敬的团队:
客户在其应用中使用我们的 TAS5805M 进行设计。
您能告诉我们我们必须设置哪个注册才能播放音乐吗?
他们希望先启用音频功能、而无需 PPC3进行微调。
谢谢。
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ben、
他们需要按照数据表的第43页启动该器件。
至于第43页中使用的 I2C 命令、可以在没有 EVM 板的情况下从 PPC3 GUI 转储该命令。
e2e.ti.com/.../TAS58x5-_2D00_Introduction-of-Register-Map-and-Power-on-Sequence-_2800_2_2900_.pdf
此致、
Alix Wan