This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:操作系统驱动程序验证

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922270/pcm2912a-os-driver-verify

器件型号:PCM2912A

大家好、

客户希望与我们再次核实 PCM2912A 是否可以在没有附加驱动程序的情况下工作

在 Linux ubundu16.04和18.04操作系统下?

感谢您的帮助!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我们的 USB 音频器件枚举为"USB 音频编解码器"。 这是大多数操作系统都通用的标准驱动程序、只要操作系统支持此设备类型、就不会出现任何问题。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zak。

    谢谢!

    好久不见了、希望你们做得好!

    Andrew