This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] OPA1656:下一代 OPA2134和 OPA2604替代产品

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1656, OPA2134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911603/faq-opa1656-next-generation-opa2134-and-opa2604-replacement

器件型号:OPA1656
主题中讨论的其他器件: OPA2134OPA2604

OPA1656是市场上电压噪声最低的高电压 CMOS。 它几乎可在任何音频应用中提供出色的性能。 该器件具有低电压噪声和低电流噪声、非常适合高增益麦克风前置放大器等低阻抗和高阻抗应用。 高容性负载驱动和高电流驱动也使该器件成为耳机驱动器的理想选择。

 

在此处订购样片: OPA1656

 

规格

OPA2134

OPA2604

OPA1656

通道数

2.

2.

2.

Vs 最小值(V)

5.

4.

4.5.

Vs 最大值(V)

36.

44.

36.

GBW (MHz)

8.

20.

53.

转换率(V/us)

20.

25

24

Vn (nV/rtHz)

8.

11.

4.3.

IN (fA/rtHz)

3.

6.

6.

轨到轨

--

输出

Iq 典型值(mA)

4.

5.25.

4.

ISC 典型值(mA)

35.

40

100

最大偏置电流(pA)

100

100

20.

工作温度(°C)

-40至85

-40至100

-40至125

其他特性

SoundPlus

--

Burr-Brown、优质音效

价格(Web $)

1.83 | 1ku

EOL

1.05 | 1ku