This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:输出电压范围

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911318/pcm1754-output-voltage-range

器件型号:PCM1754

您好!

输出电压范围指定为 Vcc (典型值)的80%。
您能告诉我该规格的最小值和最大值吗?
它不必是保证值。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    请使用增益和偏移的直流精度规格来确定最小值和最大值

    ×理想输出、双极零点点为0.5×VCC、输出范围为0.8 VCC。  最大误差为+6%、最大偏移为60mV。

    谢谢、

    Paul