This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:DRV632应用电路

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921439/drv632-drv632-application-circuit

器件型号:DRV632

大家好、

客户遇到以下问题、需要您的帮助。

1:该引脚具有 MUTE 引脚、应用电路是 EN 引脚、不带 MUTE 引脚、这两者是否等效?

2:附件电路是否正确以及是否可以实现音频差分转单端功能?

e2e.ti.com/.../8233.DRV632_5F00_application-circuit.pdf

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    1.-您能否澄清在这种情况下 EN 引脚的使用方式? 该 EN 引脚未包含在原理图中。 请务必注意、MUTE 引脚是低电平有效引脚。 如果此引脚连接到 EN 引脚、则可用于启用和禁用此器件。 因此、它将是等效的。 客户只需确保 MUTE 引脚达到数据表中指定的 VOL 和 VOH 电平。

    2.-您能提供有关附件电路的更多详细信息吗? 它也未包含在原理图中。  

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    由于不活动、我要关闭这个 e2e 线程。 但是、如果有其他观察结果、请随时发表您的问题或评论。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.