This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:输入接地方案

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905038/tpa3255evm-input-ground-scheme

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3251

我记得过去看到过一个应用程序 有关3255评估板的输入接地方案的微小差异的注意事项或设计更改说明。 有人可以告诉我吗? 愚蠢的我找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、  

    您是否参阅《TPA32xx 模拟输入接地》应用手册(SLAA719)?  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Caro、但没有、我还记得其他事情。 这需要切断布线并添加跳线。 也许它使用的是功率较低的放大器(tpa3251)、但也适用于3255评估板。 我会再找到它。 当然、除非 TI 已将其移除

         Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您是否在输入跟踪设计中遇到过任何问题? 我认为、只要遵循数据表上的指南行、您就应该会感到很好。 EVM 上有一些跳线可用于选择输入路径、因为 EVM 旨在涵盖尽可能多的应用、以方便用户使用。 谢谢!

    此致、

    Sam