This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:是否可以安装不带 EVM 的 TAS58xx 应用?

Guru**** 2549390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/910989/purepathconsole-can-i-install-tas58xx-app-without-evm

器件型号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:TAS5805MTAS5825M

尊敬的 TI 团队:

我的客户正在设计 TAS5805M、TAS5825M。 我需要 Purepathe 控制台中的 TAS5805M 应用和 TAS5825应用3.

因为我们需要指导客户如何使用 PPC3。 但没有 EVM。  

我可以在不连接 EVM 的情况下安装应用吗?

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以。 请给我留下您的 TI 帐户电子邮件地址、我将为您提供访问权限。  

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    电子邮件:downey.kim@arrow.com

    申请应用程序:TAS5805M、TAS5825M

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已授予访问权限。 谢谢!

    此致、

    Sam