This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255上的死区时间

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/902240/tpa3255-dead-time-on-tpa3255

器件型号:TPA3255

你(们)好

 我已经阅读了 TPA3255的所有文档、包括 PFFB SLA。

我知道 THD+N (带或白线输出 PFFB) ,但 THD 受到电感器和电容器的很大影响。 我的问题是,最低的 THD (不受 LC 滤波器的影响)取决于苔藓时的死区时间开/关。

  您能告诉我 TPA3255上的时间度量是多少(以 ns 为单位)。我想它大约为15ns 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:5327551、

    您确实知道自己的 D 类架构。 虽然死区时间很重要、但压摆率也会极大地影响器件中的 THD+N 以及该噪声的一般本底噪声/放大系数。

    我必须与设计团队核实以确认此问题。 但是、我想问您为什么要知道死区时间? 这不是您可以在此器件中控制的参数。 您最终要在系统中实现哪些目标? 也许我可以提供帮助。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

     我们正在为该单元设计电感器、我们想知道它是否值得。 该放大器可输出的最低 THD 取决于死区导通时间。 根据这种情况、我们将考虑设计具有特定磁芯/材料的特定电感器、并尝试非常接近理论上的层

     现在、我猜它具有10-12ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:5327551、

    感谢您的分享。 我已要求设计人员查看规格、希望能够在接下来的几天内为您提供答案。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:5327551、

    花了一段时间才算出这一点。 由于它不在数据表中、因此我无法明确说明我们器件上的死区时间是多少。  

    我会说您的近似值接近。 但这就是我可以分享的所有内容。  

    非常抱歉、我无法提供更多详细信息。  

    此致、

    Robert Clifton