This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:ACEV-1B &放大器;TLV320DAC3100

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919877/tlv320dac3100-acev-1b-tlv320dac3100

器件型号:TLV320DAC3100

您好!

我们将评估板 ACEV-1B 与 TLV320DAC3100配合使用。

CodecControl 软件已连接并正在与评估板一起工作。

电路板上电后、扬声器(D 类放大器)和耳机上不会出现噪声。

之后、我们启动 CodecControl 软件、扬声器会发出永久性白噪声。

耳机没有噪音。 蜂鸣音功能正常工作。

CodecControl 软件提供内置的 Init 脚本:

编号         ----------------------------------------------------------- 选择 PAGE 0
宽30 00
编号          软件复位
> 01
编号          PLL_CLKIN = BCLK、CODE_CLKIN = PLL_CLK
宽3004 07
> 91
20岁以上
> 00
> 00
编号          模式为 I2S、字长为16
宽30 1b 00
编号          NDAC 已通电并设置为4
宽30 0b 84
编号          MDAC 通电并设置为4
84岁以上
宽30 12 84
84岁以上
编号          DOSR = 128、DOSR (9:8)= 0
> 00
编号                      DOSR (7:0)= 128
> 80
编号          DAC =>通过引脚禁用进行音量控制
宽30 74 00
编号          DAC => DRC 禁用、TH 和 hy
宽30 44 00
编号          DAC => 0 dB 增益左侧
宽30 41 00
编号          DAC => 0 db 增益右侧
> 00
编号         ----------------------------------------------------------- 选择第1页
宽30 00 01
编号          去爆音、上电= 800ms、步进时间= 4ms
宽30 21 4e
编号          HPL 和 HPR 已加电
宽30 1f C2
编号          LDAC 路由到 HPL、RDAC 路由到 HPR
宽30 23 44
编号          HPL 撤消静音并增益1dB
宽30 28 0e
编号          HPR 取消静音并增益1dB
>0e
编号          HP 上无衰减
宽30 24 00
宽30 25 00

编号          MIC BIAS = AVDD
宽30 2 e 0b
编号          MICPGA P = MIC 10k
宽30 30 40
编号          MICPGA M - CM 10k
> 40
编号         ----------------------------------------------------------- 选择 PAGE 0
宽30 00
编号          选择 DAC DSP 模式11并启用自适应滤波器
宽30 3c 0b
宽30 00 08
宽30 01 04
宽30 00
编号          加电 DAC 左右通道(软步进禁用)
宽30 3f d6
编号          撤消 DAC 左右通道的静音
> 00
编号         ----------------------------------------------------------- 选择第1页
宽30 00 01
宽30 26 24
编号          撤消 D 类保留   的静音***** 固定的
宽30 2a 04
编号          为 D 类驱动器加电
宽30 20 C6

运行此脚本没有任何变化。

扬声器有白噪声、耳机没有噪声。

我认为、必须更改其中一个寄存器设置。

你是否有强烈的建议?

此致

Uwe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uwe、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们的评估模块上的噪声问题通常与您使用的时钟设置有关。 您能否测量 MCLK、BCLK 和 WCLK 频率值、以查看 PLL 和时钟分频器是否均已正确配置、请参阅?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uwe、

    由于不活动、我要关闭这个 e2e 线程。 但是、如果有其他观察结果、请随时发表您的问题和评论。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.