This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:现在适用于 ADC 的 PCM1863。 我需要4.2V 时的最大差分输入、但 SNR 高于110dB。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1863, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905166/pcm1863-pcm1863-for-adc-now-i-need-the-maximum-difference-input-at-4-2v-but-the-snr-is-higher-than-110db

器件型号:PCM1863
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC6140

我现在将 PCM1863用于 ADC。 我需要4.2V 时的最大差分输入、但 SNR 高于110dB。

TAS5782对于放大器 IC、我发现 TAS5782本身的 S/N 仅为100dB、是否有任何推荐的 S/N 大于110dB 的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认这是4.2Vrms 还是峰峰值?   

    如果它是 RMS、则客户可以在 TLV320ADC6140前面添加一个轻微的衰减器、该衰减器在没有 DRE 的情况下具有112dB 的性能、在有 DRE 的情况下具有123dB 的性能。  如果将所有四个通道相加、还提供通道求和选项、可将性能提高到119dB。

    他们可能感兴趣的另一个器件是 PCM6240、其性能不大于110dB、但输入信号摆幅大于该系列中的其他器件。

    您是否介意开始一个专门有关 TAS5782的新主题?  否则、我可以在您和我讨论完 ADC 相关讨论要点后进入该团队。  放大器团队成员不同。  请注意、S/N 是 TI.com 搜索这些组件时的搜索参数之一、可能会产生一些不错的选择。