This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:输出负载要求

Guru**** 2769765 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922220/tlv320dac3100-output-loading-requirement

器件型号:TLV320DAC3100

大家好、我想确认 TLV320DAC3100能否驱动25欧姆、1.5W 扬声器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、廖伊 F、

    遗憾的是、TLV320DAC3100在25欧姆负载下无法达到1.5W。 如果您在 数据表的 D 类扬声器驱动器性能部分看到、8欧姆负载可以达到此功率级别、但 THD 开始增加。 25欧姆负载可能会达到该值、但性能很差。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.