This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865EVM:PurePath 控制台访问

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922266/pcm1865evm-purepath-console-access

器件型号:PCM1865EVM

您好!  

我正在使用 PCM1865EVK、我有该板。

几 天前、我提出了对 PCM1865EVK 的 PurePath 控制台访问请求、但尚未获得访问权限。  

请尽快帮助我访问该控制台。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现在已授予您访问权限。  很抱歉、我们没有收到请求、但访问请求消息传递系统偶尔会出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的回答。  

    在哪里可以获得该软件、我没有任何相同的链接。  

    您能不能向我提供其链接、我可以从何处下载该工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能需要几个小时、但一旦批准、您可以登录您的 myTI 帐户、然后导航到"MySecureSoftware"页面。  您可以在此处找到 PPC 软件的下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Collin Wells。  

    非常感谢您的帮助。