This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4990:散热焊盘

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905002/lm4990-thermal-pad

器件型号:LM4990

音频团队、

对于 LM4990MH/NOPB、我看到数据表中关于将散热焊盘连接到散热平面的注释。  该热平面是否应该接地? (它是否内部连接到 GND?)

此外,ti.com/packages 上的数据表或封装图中没有给出散热焊盘的尺寸。  我在这里的 e2e 论坛上找到了它们:

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/38/t/727946

您是否能够在 LM4990的产品页面上提供这些功能?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darren、

    关于散热焊盘连接的问题、是的、即使数据表中未指定散热焊盘、也始终需要将散热焊盘连接到 GND。 一些封装在内部路由到 GND。 但是、即使在这些情况下、最好将其连接到 GND 层、以实现最佳性能和散热。

    我们没有具体的散热焊盘尺寸建议、但我们有一些应遵循的做法来获得最佳散热性能。 通常、连接到 GND 平面的单个散热焊盘足以实现散热。 但是、如果是多层、最好在散热焊盘上添加多个通孔。 我建议查看以下这些文件以获得更多信息。  

    http://www.ti.com/lit/an/slma002h/slma002h.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slma004b/slma004b.pdf

    我们可以将这些文件添加到产品页面以供将来参考。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.