This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:需要 TAS5805MEVM PurePath 应用

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/910170/tas5805m-tas5805mevm-purepath-app-needed

器件型号:TAS5805M

您好,

一段时间前、我已经访问了 PurePath Console 3、因此它已经从 TI 帐户安装在我的计算机上。

现在我有 了 TAS5805MEVM 电路板、所以我需要 TAS5805M 应用插件来启动新项目。如何获取该电路板? 我按照程序再次获取 PPC3、指示 TAS5805M、 但我没有收到任何电子邮件、PPC3签名不会显示任何要安装的新文件、而且到目前为止、myTI 帐户中没有任何更改。

感谢您为解决此问题提供的任何帮助。

我的 TI 帐户: liumiao@roborock.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    PPC3最近在插件安装方面遇到了一些问题。 我们的软件正在尝试解决这个问题。

    同时、我们提供独立的 PPC3软件来使用 TAS5805EVM。 我已向您发送下载邀请。 请选中您的电子邮件框。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Sam

    谢谢!  

    但是,登录不成功

    它提示:

    单点登录验证失败(参考编号 KAYEQOHQ)。

    合作伙伴:urn:TexasInstrumentsInc:ENT:PRD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是,登录不成功

    它提示:

    单点登录验证失败(参考编号 KAYEQOHQ)。

    合作伙伴:urn:TexasInstrumentsInc:ENT:PRD
     
    我  已经尝试 过很多次了,但是这个链接不能登录,您能帮我解决吗?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    请使用 Chrome 或其他浏览器尝试以下链接、其中包含我通过私人邮件发送到的链接。

    BR。  

    Alix Wan。