This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:驱动至2 x 50W

Guru**** 2797465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919645/tpa3118d2-drive-to-2-x-50w

器件型号:TPA3118D2
主题中讨论的其他器件:TPA3116D2

大家好、

一位客户注意到、热特性似乎是 TPA3118D2和 TPA3116D2之间的主要差异。 他希望确认 TPA3118D2是否可以通过热优化实现2 x 50W 的输出配置。 这是可行的吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    负载阻抗是多少、PVCC?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    根据客户、负载为4、6或8 Ω、PVCC 为12V 或24V。 有许多组合取决于客户的应用。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是的、TPA3118可以在 4 Ω 和6 Ω 负载下通过热优化来驱动2*50W。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    客户希望确认 TPA3118D2和 TPA3116D2是否 具有通过热优化实现的相同输出驱动能力。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是的、如果热优化 TAP3116和 TAP3118可以具有相同的输出驱动能力、因为这两个器件具有相同的 OC 阈值。

    此致、

    Derek