This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304Q1EVM:关于 TPA6304-Q1 EVM 上的 USB 转 I2C 转换器

Guru**** 2813035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904681/tpa6304q1evm-regarding-the-usb-to-i2c-converter-on-the-tpa6304-q1-evm

器件型号:TPA6304Q1EVM

今天、我收到了用于 TPA6304Q1的 EVM。  感谢 TI'er Adam Daluga 为您提供帮助。

我注意到 EVM 没有文档和驱动程序、但我按照纸箱中的包装填充器的指示在线申请了这些商品。

我们针对 TPA6304Q1的应用与 TI 预期的应用略有不同。  我们不使用它来放大音频、而是使用它来放大复杂的波形、从而通过电流互感器产生超过100安培的电流。  这是一个测试和测量应用、在我将设计交给编写代码的人员之前、我需要学习有关 TPA6304的许多模拟课程。

我几乎已经完成了 PCB 布局以接受 TPA6304。  设计很简单、因为该部件继承了我们以前使用的 TA5414原型设计。

我希望简单地在 TPA6304原型板上复制您在其 EVM 上使用的 USB 转 I2C 转换器。  但我看到、由于定制的128引脚 XMOS 器件、这将非常困难。

像我这样的设计人员是否确实无法访问此 XMOS 器件(及其定制固件)?   是否有一种可能的权变措施来切断 XMOS 器件和 TPA6304之间的 I2C 连接并将这些 I2C 信号导出到我的原型板?  

这将是一个杂乱的原型。

提前感谢您对此提供的帮助。

Jim Olson

美国印第安纳波利斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、您可以轻松地将 I2C 与 XMOS 分离。  一个更好的方法是通过开关禁用到 XMOS。  然后拉 J12和 J13。  这样就断开了 I2C。  此时、您可以连接到 TPA6304的 I2C。   希望它不会那么凌乱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Gregg。

    考虑过这一点、我决定改变课程。  我想我不会让设计精良的 TPA6304Q1 EVM 仅使用其 USB 转 I2C 功能、而是保留它、但不会在其四个输入端去掉耦合电容器并导出电路板的 IN_M 参考接地。  

    这将允许我在首选直接耦合配置中使用 EVM。  我修订(并缩小)的"目标"原型板将成为 EVM 板的从属器件、而不是相反。

    感谢您让我大声思考这些主题。  这种经过修订的方法将使我更快地实现我的目标。  

    并让我专注于日程的老板离开我的臀部。

    Jim Olson
    美国印第安纳波利斯