This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245:针对高功率音频放大器的 ESD 保护

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/910227/tpa3245-esd-protection-for-high-power-audio-amps

器件型号:TPA3245

您好!

在设计 TPA3245电路板时、我找不到 ESD 保护所需的 TVS 二极管。

信号输出端将连接到绑定的接线柱、并且可能会在设备打开时切换扬声器。

我认为接地的电容器会有所帮助、但我不确定这是否足够了。

有人能不能就此灯亮?

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    从 IC 的角度来看、我们已经集成了 ESD 保护单元、以实现数据表中承诺的保护等级。

    如果您担心扬声器端子上的 ESD 事件、 则电容器是不够的。 您可以 在您指出的位置添加 ESD 二极管。  

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    感谢您提供信息。

    您是否有可推荐用于 TPA3245的 TI TVS 二极管?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    根据以下 ESD 选择指南文档、 TVS3300YZF 和 TVS3300DRV 可能是不错的选择。

    https://www.ti.com/lit/sg/sszb130c/sszb130c.pdf?ts=1591059520315

    谢谢!

    此致、

    Sam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sam、

    我将从你的建议开始。