This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:输出功率容量

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903553/tpa6130a2-output-power-capacity

器件型号:TPA6130A2

大家好、

客户想知道 TPA6130A2是否能够支持 单声道输出0.3w @ 8 Ω 负载(单端输出、具有 OutL 浮点或 GND)?  想要再次检查是否可以提高电源电压以增加功率输出以满足客户要求。

如果没有、TI 是否有任何耳机放大器器件支持 0.3w @ 8 Ω load\输出

此致

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    遗憾的是、此器件可处理12.8k Ω Ω 的最小负载阻抗 。 使用较低的负载可能会导致器件损坏。

    我筛选了一些可能对您有所帮助的选项。 所有这些都支持单端选项。 您能否查看一下这些选项、并告诉我您是否对某些选项感兴趣?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    感谢您的观看、您能为我共享过滤器设备列表吗?我没有看到。  也可以发送至 gene-qiu@ti.com

    此致

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    感谢您的观看、您能为我共享过滤器设备列表吗?我没有看到。  也可以发送至 gene-qiu@ti.com

    此致

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    很抱歉、我没有在上一篇帖子上附加链接。 如果您有其他问题或意见、请查看并告知我。

    http://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/headphone-amplifiers/products.html#p1013min=8;10&p89=Class-AB

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.