This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:不精确到直流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921728/tas5805m-not-dc-accurate

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

TAS5805M 似乎消除了直流偏置。  要消除直流阻断、需要设置什么寄存器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您能否分享一下您的应用案例中需要移除直流电的原因、我们可以进一步讨论吗?

    是的、您说得对、我们默认使用直流块来保护扬声器。 此外、如果检测到直流、TAS5805也会报告直流误差。  

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是在驱动传统扬声器。  我正在驱动一个需要一些保持电流的机械传动器。  如果我要驱动扬声器、它将是完美的。

     

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您是否意味着您需要在一段时间内输出恒定电压、这可以为您提供保持电流、对吧?

    根据我的检查、直流块不能被旁路。 您能否通过以下方式尝试评估 TI 电机驱动器器件: https://www.ti.com/motor-drivers/brushless-dc-bldc-drivers/overview.html

    BR。

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要至少40kHz 的带宽。 我没有找到合适的器件。

    我确实看到了具有更高开关频率的音圈电机驱动器、但我需要18位分辨率。 我还需要一个复杂的波形、而不仅仅是达到一个设定点。

    D 类音频放大器确实是完美的部件、当然还有一个可以禁用直流块的地方。

    我想有一个未记录的寄存器 I 5805来移除直流偏移。

    或者、我们能否修改5805固件、只需注释掉计算要应用的直流偏移的代码行?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您能否尝试下面的脚本并进行一些实验?

    1. 通过参考数据表中的寄存器配置来屏蔽直流故障。 book0/page0/寄存器0x74
    2. 然后、对于 DSP 中的直流阻断:

      宽58 00 00
      宽58 7f 8c
      宽58 00 2 e
      W 58 14 7f 关断#旁路

    但该函数将在 GUI 中实现、可能需要您进行细微的添加。

    BR、

    Alix Wan。