This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:使用 miniDSP 处理块时的蜂鸣器

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904595/tlv320aic3254-beep-generator-while-using-minidsp-processing-block

器件型号:TLV320AIC3254

您好!

是否可以将 AIC3254的 miniDSP DAC 处理块与蜂鸣器一起使用? 我注意到、蜂鸣器需要 DAC 处理块

必须为 PRB_P25、但我想利用 miniDSP 处理功能。

如果不可能、我可以即时切换处理块以仅生成哔声、然后切换回使用 miniDSP 而不会引起任何问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandler、  

    PurePath Studio 中有一个称为"ToneGenerator"的组件、该组件与固定处理块中的蜂鸣器非常相似。  该组件位于"信号发生器文件夹"中  

    将此组件与多路复用器或混频器配合使用时、您可以切换哔声。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、谢谢 Steve!