This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCA 插孔的 S/PDIF 输出

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921817/s-pdif-output-for-rca-jack

器件型号:PCM9211
主题中讨论的其他器件:DIT4096

尊敬的先生:

是否可以将 MPO1/MPO0用作同轴(RCA)输出? PCM9211EVM 具有光学输出原理图、但未显示 RCA 示例、它是否与 DIT4096类似? 如果不是、该参考设计应该是什么? 谢谢!

此致、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    PCM9211的 MPO 更是通用数字输出、不用于直接驱动 RCA 或 BNC 电缆。 它只有大约4mA 的输出电流能力、因此您需要包含一个线路驱动器缓冲器来处理电缆负载。  

    最棒的

    Zak