This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49352:直流分析数据与放大器;参考设计

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM49450, SN74LVC1GX04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903613/lm49352-dc-analysis-data-reference-design

器件型号:LM49352

我们将在其中一个设计中使用该器件(lm49352)、但无法找到参考设计和直流分析数据。 请帮我获取这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shani、  

    您能在所需内容中更加明确吗?  过去有一个 EVM、原理图和布局在数据表的第96-99页上。

    此致、

    Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我查找的数据是引脚的直流电平、用于通过 MCU 检查直流分析(VIH、VIL、VOH、VOL)。

    以及如何处理 MCLK、能否将晶体(12MHz)直接连接到 MCLK?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shani、  

    该器件由 National Semiconductor 开发、但部分文档略显不足。  我无法找到 LM49352的特定数据、但该器件是在同一工艺节点上开发的、由与 LM49450相同的团队开发的、该数据表发布了以下规格。  很显然、我无法保证这些值、因为它们适用于不同的器件、但它们应该是相同的。

    关于 MCLK 输入、我不建议直接连接晶振。  使用处理器提供的时钟 、或考虑使用晶体振荡器驱动 器、例如 SN74LVC1GX04。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve 的澄清!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴 Shani!

    此致、

    -Steve Wilson