This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:器件不能正常运行

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904331/tas2505-q1-device-doesn-t-operate

器件型号:TAS2505-Q1

您好、TI 团队

我在下面的链接上提出了一个问题、但我将在这里新发布。

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/900360/3329101#3329101

软件能否检测到上面链接的 Excel 中的"设备不工作"项?

如果可以进行检测、请告诉我如何设置每个检测。

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hayashi-San、

    根据 Excel 文件中的信息、"器件不工作"情况是指电源引脚短接且未达到数据表中的建议工作值的情况。 在这种情况下、器件将无法正常工作、包括 I2C 线路和寄存器值。 因此、软件无法进行检测。 您需要通过 ADC 等外部电路来监控电源引脚电压。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.