您好!
我没有指定的芯片之一、而是另一个与第三方芯片相结合的 TI 芯片。 我在这里是因为我希望这里的人能帮助我更好地理解这些概念。
第三方芯片接收 Bell 103 BFSK 信号(110/300bps)、并通过 I2S/PCM 总线转发样本。 采样率为8kHz。
通过此 PCM 信号确定1和0的最佳方法是什么?
我已经了解了 Goertzel 算法。 这似乎很有希望,但我现在开始怀疑这一点。
对于8kHz 采样、因此每0.125ms 采样1次、这将降至每3.33ms 大约26个样本(300bps FSK 信号中的每位时间)。
如果我理解正确、Goertzel 算法只能实现8000/26 =~300Hz 的频率槽宽/分辨率。
这是不够的、因为该系统中使用的 BFSK 标记和空间频率为1070和1270 Hz。
我希望在座的人能给我一些技巧来解决这个问题。