This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3139D2:是否需要任何线圈来防止 EMI 或 RFI?

Guru**** 2381870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921288/tpa3139d2-are-any-coils-required-to-prevent-emi-or-rfi

器件型号:TPA3139D2
主题中讨论的其他器件:TPA3128D2

大家好、

该扬声器使用10V 电源和4 Ω 扬声器。

扬声器具有6英尺长的电缆。 是否需要任何线圈或某种布置来防止此电缆上出现 EMI 或 RFI?

对于较旧的 TPA3128D2、它们有一个15uH 2A 线圈与2根导线串联、用于额外滤波。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否评估 EVM 板中的大肠杆菌?  

    BR

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您的应用的输出功率是多少?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 简短的回答是肯定的。 建议至少在10W 应用中测试附加线圈。