大家好、
我想确认 Windows 10的 GUI 软件是否有任何更新? 或者、是否有任何关于在 Win10上使用3104 GUI 的指导?
可以使用管理模式安装该软件,但无法识别 USB。
Win10版本如下所示。
Microsoft Windows [版本10.0.18363.900]
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想确认 Windows 10的 GUI 软件是否有任何更新? 或者、是否有任何关于在 Win10上使用3104 GUI 的指导?
可以使用管理模式安装该软件,但无法识别 USB。
Win10版本如下所示。
Microsoft Windows [版本10.0.18363.900]
非常感谢。
你好、Chen、
未来有计划推出新的 GUI、但遗憾的是、没有发布时间表。 同时、请按照以下步骤查看是否可以正确安装当前 GUI 的驱动程序。
===================================================================================================================================
请右键单击 setup.exe 文件并选择"兼容性故障排除"
您还需要在 EVM 产品文件夹 (位于软件部分)上下载 Windows Vista 和 Windows7驱动程序
驱动程序文件夹包含两个文件:
1. USB-MODEVM_Vista&7.in
USB-MODEVM_WDM.inf
安装这些文件的说明:
USB-MODEVM_Vista&7.in安装:
要将此文件的内容应用于系统的设置、请右键单击
然后选择"安装"。 如果器件在这之前插入了电源
文件已安装、则需要从"未知"中删除设备
设备"类的信息。
----------------------------------------------------
USB-MODEVM_WDM.inf 安装:
要将此文件的内容应用于系统设置,请复制此文件
到%SystemRoot%\inf 并重新引导计算机。 电流量
在复制此文件之前安装、需要删除器件
从 Windows 设备管理器中的“未知设备”类。
===================================================================================================================================
这些驱动程序是为 Windows 7和 Vista 设计的,对于 Windows 10 ,您需要禁用签名确认。
此致、
Aaron